Cuenta con una tarjeta analog tach, el Speed Loop - SPEED FBK SELECT -Analog tachogenerator feedback, cuando se detiene no se detiene segun el tiempo progrmado.
los tiempo de stop esta en 0.1s.
Translation:
It has an analog tach card, the Speed Loop - SPEED FBK SELECT -Analog tachogenerator feedback, when it stops it does not stop according to the programmed time.
stop time is 0.1s.