Print Friendly and PDF

Tengo un incoveniente con un variador 591C

Cuenta   con una tarjeta analog tach,  el Speed Loop - SPEED FBK SELECT -Analog tachogenerator feedback, cuando  se detiene no se detiene segun el tiempo progrmado.

los tiempo de stop esta en 0.1s. 

Translation:  

It has an analog tach card, the Speed ​​Loop - SPEED FBK SELECT -Analog tachogenerator feedback, when it stops it does not stop according to the programmed time.

stop time is 0.1s.
Parents Reply Children
No Data